This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:启用 VBAT

Guru**** 2540620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926106/bq25713-enabling-vbat

器件型号:BQ25713

如果未安装电池、是否可以将电池节点处的电压设置为某个值、例如4V? 我有一个板载电量监测计、即使没有安装电池也要进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elder、

    在引脚悬空的情况下、可选择将 BAT 引脚设置为所需的电压。 最简单的解决方案是在 BAT 下连接电源并禁用充电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Eric、我本来以为是这样、但我想检查一下我是否错过了一种更简单的方法。

    此致、

    较旧。