This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:过载时序

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926120/tps1663-over-load-timing

器件型号:TPS1663

使用 TPS16630

VIN 为45V、电流限制设置为1.2A。 现在、该器件处于过载状态(输出负载为10 Ω)。

在自动重试模式下、输出脉冲频率是多少? 可以更改该频率吗?