This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:禁用端接的背景

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926428/bq25886-background-for-termination-disabled

器件型号:BQ25886
主题中讨论的其他器件:BQ24171

数据表 P20介绍了在温度条件下禁用端接(见下文)。

请告诉我添加终端禁用功能的原因或必要性。

【注释】

・客户认为终端禁用会对电池产生不良影响。

・其他器件(例如 bq24171或其他器件)具有不同的功能。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    由于电池在较低的条件下充电、因此禁用终止不会对电池产生不良影响。

    在暖模式下、电池稳压电压从 VREG 设置降至8.0V。 电池处于热状态时、永远不会达到所需的 VREG、因此会禁用端接。

    同样、在 COOL 中、充电电流被减少至接近终止电平(ICHGSET 的20%)。 端接为 ICHGSET 的10%。

    在这些情况下、BATOVP 或安全计时器会禁用充电、以防止根据首先发生的情况进行过度充电。

    我希望这可以解决您的问题、

    Ricardo