This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5575-Q1:1.5A 负载下的输出电压下降

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926485/lm5575-q1-output-voltage-dropping-at-1-5a-load

器件型号:LM5575-Q1

大家好、团队、

我观察到、当我连接1.5A 负载时、输出电压15V 下降。 请检查并提供解决方案。

操作详情;

输入电压:18V 至32V

负载测试 Vin 电压:21V 至32V

输出电压:15V

I OUT:0.6A,峰值1.5A,仅为1ms

fsw:450KHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivasu、

    首先、请在 Webench 中仿真您的设计、或在 TI.com 网站上下载快速入门计算器以检查您的电路设计。

    如果外部组件设计良好、则与 LM5575EVM 设计相比检查布局。

    B R

    Andy