This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54561:散热问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926050/webench-tools-tps54561-thermal-questions

器件型号:TPS54561

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

 

问题1:

数据表指定了建议的最大工作温度 Tj = 150oC。

但是、当 Tj > 135oC 而不是150oC 时、Webench 不显示仿真结果。 为什么?

 

问题2:

在数据表8.2.1.2.13的安全工作区、TPS54561使用的最大 Tj 是多少、数据表中规定的150oC 还是 Webench 使用的135oC?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将把这个主题移到 webench 小组、以获得更多信息

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hirano、

    数据表将最大工作温度指定为150摄氏度。 但是、WEBENCH 将最高工作温度(0.9*150)的降额因子90%作为安全裕度、并且 WEBENCH 不建议在 IC_Tj >135摄氏度的条件下运行器件。

    谢谢、此致、

    Praveen