This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:AM335x 和 TPS65910A3A1加电序列

Guru**** 2813975 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925889/tps65910-am335x-and-tps65910a3a1-power-up-sequence

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件:TPS65217

您好!

我有一个使用 TPS65910A3A1和 AM335x 的新原型。
我发现主晶振的励磁仅在 PORZ 信号前2ms 开始。 请参阅随附的屏幕截图。
我想知道是否有足够的时间来启动和稳定晶振(24MHz)。
我已经在 BBB 上检查过这一次,它的时间要长得多>20ms。
BBB 使用 TPS65217C。

黄色通道- PORZ (ZCZ - B15)
绿色通道- OSC0_OUT (ZCZ - u11)

原型

BBB

这2ms 的时间是否正常且有意? 我是否错过了任何内容?
为什么 TPS65217中的时间长10倍?

BTW:我已经在这里提出了这个问题
e2e.ti.com/.../3420546
我将此问题移至建议的论坛。


/Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

     我不知道 TPS65217从 OSC 启动和稳定到 PORZ 上升的时间有多长、但难怪2ms 足以支持24MHz OSC 启动和稳定。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的确认。
    现在、我了解2ms 是足够的时间。

    /Adam