This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2907:哪款 TI 负载共享控制器更适合3.3V、5V、12V 和24V 电力线?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2902, UCC29002, UC2907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924175/uc2907-which-is-ti-load-share-controller-better-for-3-3v-5v-12v-and-24v-power-line

器件型号:UC2907
主题中讨论的其他器件:UC2902UCC29002

 大家好、

 我的一位客户正在寻找用于3.3V、5V、12V 和24V 电力线的 TI 负载共享控制器?

 您能 告诉我每条电力线负载共享器件(UC2902、UC2907和 UCC29002)中的最佳匹配器件吗?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Kazuya。

    UCC29002是这些应用中任何一种应用的最佳器件。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、John、

     非常感谢您的回复。

     但建议的最小电源电压为4.575V。 因此、我认为 UCC29002 不能 用于3.3V 电源模块。

     对于3.3V 模块的电流共享、您建议使用哪种器件?

     是 UC2902吗?

     如果您有任何与 UCC29002共享3.3V 电流的文档、可以共享吗?

     您的回复将对客户和我有所帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    建议使用 UCC29002。

    e2e.ti.com/.../8475.UCC29002_5F00_Reference.pdf

    所附文件第9页提出了实现这一目标的方法。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、John、

     非常感谢您的回复。

     应用手册 对客户和我都很有帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。