This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A53:TPS7A53

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A53

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924855/tps7a53-tps7a53

器件型号:TPS7A53

您好、TI、

1>对于 LDO 器件 TPS7A53 (3A 或4A 器件)、应将电源正常(PG)电阻上拉至什么电压? 推荐什么? 上拉至输入电压或输出电压?

2>当我们从 第一 个 TPS7A53的 PG 信号驱动第二个 TPS7A53的 EN 信号(用于电源定序)时、EN 信号电压是否超过 Vin 电压? 即 Vin = 3.3V 和 VEN = 5V 或 Vin = 1.8V 和 VEN = 3.3V?

请告诉我。

谢谢、此致、

Prasad Gokhale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、您好!

    1>对于 LDO 器件 TPS7A53 (3A 或4A 器件)、应将电源正常(PG)电阻上拉至什么电压? 推荐什么? 上拉至输入电压或输出电压?  *PG 通常被拉至 VOUT。 但是、如果您愿意、也可以将其上拉至 VIN、但在本例中介于电压0VIN <VIN<VUVLO the device will not be in control of the PG pin. 之间 您还可以将其完全上拉至另一个电源轨。 例如、如果 TPS7A53调节1.5V、但您的 MCU 具有3.3V I/O 环、则可以将其上拉至3.3V 以对输出进行电平转换。  

    2>当我们从  第一 个 TPS7A53的 PG 信号驱动第二个 TPS7A53的 EN 信号 (用于电源定序)时、EN 信号电压是否超过 Vin 电压? 即 Vin = 3.3V 和 VEN = 5V 或 Vin = 1.8V 和 VEN = 3.3V?  *是的,您可以从绝对最大额定值表中看到这一点。 相对于 VIN、不依赖于 VEN。 如果出现、则会显示 VEN_MAX 为 VIN+0.3V、如 SNS 和 OUT 所示。

     


    希望这能解答您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 John 解决我的问题!!