This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61043:工作模式

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61042, TPS61043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925266/tps61043-operation-mode

器件型号:TPS61043
主题中讨论的其他器件:TPS61042

你(们)好

显示了降压(升压?) 模式运行波形。 我们如何在 TPS61043 (或 TPS61042)上使用此操作?

我们希望恒定 LED 电流。


-连接到 TP1410:典型值1.5V (由反馈电路进行更改)
- 4个 LED:非白光 LED、典型值为1.6V VF /1个 LED
- CTRL:连接到3.0V_REG
LED 电流:大约3 - 40mA (典型值大约15mA)

- R2 = 58k Ω(43k+15k Ω)

- R1 = 5.1k Ω

- RS = 6.8 Ω

此致、

Kot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kot、

    降压模式运行是轻负载运行模式之一、当器件检测到负载较轻时、此模式处于激活状态。 因此、无法手动配置它。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Robin San、

    感谢你的答复。   轻负载运行的条件是什么? LED 电流?  您能 告诉我 轻负载运行的条件吗?

    此致、

    Kot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kot-San、

    客户没有典型的轻负载值、因为它取决于内部 EA 输出比较阈值。

    BR、

    Robin