This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61161A:运行期间电压反馈调节电压是否始终稳定

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925479/tps61161a-will-voltage-feedback-regulation-voltage-always-stable-during-operation

器件型号:TPS61161A
主题中讨论的其他器件:TPS61160A

尊敬的先生:

 对于 TPS61160A、其 Vref 最小值为196mV、最大值为204mV

我能不能说每个 IC 只能在运行期间固定到一个电压电平(例如、197mV)、它不希望 一天在200mV 时固定到一个电压电平、而不希望一天在202mV 时固定到另一天?

Best Reg、

公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Poh、您好!

    Vref 随温度、工作情况等而变化、但变化不会超过范围。

    BR、

    Robin