This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:有关 BQ25505的问题

Guru**** 2507515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926220/bq25505-questions-about-bq25505

器件型号:BQ25505

您好!

 我有以下问题:

充电器每64ms 只会查看一次 VBAT_OV 上的电压 、这意味着 VRDIV 节点会受到监控 、以采样和保持 VSTOR 电压。除了功耗外、 这种情况是否会影响通过 电阻器将输出设置为动态输出的动态调整?如果 理论上可行、我的输出也可以每64ms 动态更改一次?

2.根据数据手册7.4.3所示、避免冷启动的一种方法是连接一个部分充电的存储元件。如果 VBAT_SEC 连接、提供的超级电容器和能量收集器等耗尽的能量存储元件是不够的、则导致芯片无法退出冷启动、 但 在 BQ25505 VBAT_PRI 中、我们准备了一节不可再充电的主电池、我们可以 通过主电池为 VSTOR 充电 、使其电压高于1.8V、首先使电路脱离冷启动状态、 因此、升压器工作?我认为在 附加部分充电储能元件时、原则应该相同、请谈谈您的意见、非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于1、VRDIV 节点每64ms 仅对 VSTOR 节点进行一次采样。  它不会保持该电压。  您可以在数据表图20中看到采样。 如果您保持现有的电阻分压器并通过第三个电阻器将直流电压注入到现有电阻分压器的中点、则应该能够动态调整电压。  不同器件的电阻器大小的概念和公式在下面的链接中进行了解释。  您将通过电阻器消耗功率。

    https://www.ti.com/lit/an/slyt106/slyt106.pdf

    关于2、/VBAT_PRI_ON 和/VBAT_SEC_ON 由 VBAT_OK 阈值控制。  因此、您至少需要部分充电元件高于 VBAT_OK 阈值、以便在电池连接后/VBAT_SEC_ON 保持低电平。  请记住、当 VIN_DC、VSTOR 和 VBAT 节点距离接地小于100mV 时、必须连接电池、否则内部 PFET 将不会如 d/s 页面17的中间部分所述打开。

    此致、

    Jeff