This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:使用同步整流器为 LLC 输出反向供电

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926132/ucc24612-back-powering-llc-output-with-synchronous-rectifier

器件型号:UCC24612

TI 团队、

我们设计了通用输入 SMPS (PFC + LLC)、输出为25Vdc。 它在 SR 部分使用了两个 UCC24612-2DBVR 器件。 我们客户的 CM 希望在其某些测试期间为+25Vdc 网络供电、而无需为 SMPS 加电。 在此用例中、实验室电源通过测试点连接到+25Vdc 网和接地网、如下图所示。 由于 UCC24612被连接至这个网络、我想确认在这种情况下同步整流器控制器有任何风险。

您可以确认吗?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    唯一的问题是、当首次向输出端施加25V 外部电压时、您可能会在漏极引脚上看到一些瞬时振铃、这可能会导致 SR 导通。  

    为了安全起见、我建议暂时取消对 EZDrive 电路中的导通栅极电阻器的设置。  

    此致、

    本·洛夫