This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616EVM:电池充电永不停止、状态1开始闪烁

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24616EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922108/bq24616evm-never-stop-charging-battery-stat1-start-blinking

器件型号:BQ24616EVM

你(们)好

我们只购买 了 BQ24616EVM、在充电即将完成时遇到问题。 STAT1开始闪烁、您可以在万用表2.5A 上看到其亮起和熄灭。 STAT2 LED 永远不会亮起来显示充电结束。

我们的设置:

 电池:4S4P 锂离子电池、每个电池的额定电压为3.7V 2400mA (但实际电压更高、此电池组具有内部 BMS 单元)  

 VBAT 设置为15.2V

输入电压:24V-5A

谢谢你

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

      您能否获取 SRN、PH、充电电流和 STAT1的示波器捕获? 您的终止电流设置为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kedar

    感谢您的回答、对于您的问题、我尚未更改任何终止电流。 下面是示波器捕获

    pH

    STAT1

    SRN

    如果您需要其他信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

      您可以将终止电流设置为较低的值、还是禁用终止并重新测试、以查看您是否仍然有 STAT 闪烁? 我在 SRN 中看不到基准、充电器是否达到您通过 VFB 上的外部电阻分压器设置的充电调节设置、然后下降到稍低的水平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速重放、我将 ISat2更改为0.03V、从而将 ITerm 更改为0.0006、但 stat1仍在闪烁、您可以看到输入电流在开关。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

      您能回答以下问题:

    • SRN 在哪种电压值之间切换?
    • 通过 VFB?引脚上的电阻分压器将最大充电调节电压设置为15.2V
    • 在上面的 PH 波形中、您能否测量 PH 开关的时间?
    • 电池和 EVM 的输出端子之间是否有长电缆?
    • 您能否通过在 EVM 上使用 TTC 跳线并将其连接到低电平并进行测试来禁用终端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kadar  

    以下是您的问题的答案:

    SRN 在16.86至17.80之间切换。

    2. 蓄电池充电电压由 R1设定15.2、R1 = 1K、R2 = 7K

    3.大约1.625秒

    4.没有,电池电缆很短,大约4-5英寸。

    6. 当我将 TTC 连接至低电平时、STAT1停止切换、输入电流变为0.029A、但 STAT2未开启

     

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    此 TT 上的任何更新。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    根据您的描述、您似乎有一个与电池串联的万用表。 请断开万用表并再次检查。 充电器 BAT 引脚和电池端子之间的阻抗会导致端接并来回充电。