This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:绕过 MPPSET、可通过5V USB 输入以及太阳能电池板输入安全地为电池充电

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926052/bq24650-bypassing-mppset-to-safely-charge-battery-from-5v-usb-input-as-well-as-solar-panel-input

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件:TPS2121

您好!

我一直在寻找解决方案来同时实现 USB C 5V 电源输入源、PV 电池板的额定电压为6.3V VMPP 7.4V VOC 和3A ISC。 这样做的原因是能够在低太阳暴露期间为我的电池充电。 我注意到有一些问题阻止我这样做。

1.我不确定如何安全地实施 USB 电源、以免将电压反馈到 PV 面板(当然、使用肖特基二极管除外)。

2.保持已编程的 MPPSET 分压器恒定不变、无需适应电压源的变化(即能够通过 USB 高效地为电池充电、而无需担心 MPPSET 电压低于1.2V)

建议的一些解决方案包括:将传入的 USB 电压提升至与我的太阳能电池板的 VMPP 电压相似的电压或使用电源多路复用器(例如 TPS2121) 在太阳能和 USB 输入之间进行切换、但我担心每个建议的解决方案仍会在我的设计中提供兼容性问题、因为电池需要快速高效地充电。

我提供了下面原理图的 PDF 文件、我关心的引脚是 VCC 和 MPPSET 引脚。  

如果您能为我的设计提供任何帮助、我们将不胜感激。

谢谢你

e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_BQ24650EVM-board_5F00_2020_2D00_07_2D00_14_5F00_09_2D00_27_2D00_38.pdf