This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:充电周期未开始

Guru**** 2767185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923432/bq24600-charging-cycle-is-not-started

器件型号:bq24600

您好 Kedar、

感谢您的支持。

我们已重新设计了 PCB、方法是牢记 TI 提供的所有指南。 现在、我们的充电电路工作正常。 我想问一个问题、当我们将感应电阻器的值保持在10 m Ω 时、充电周期不会保持恒定、但如果我们将其值保持在20 m Ω、那么它的工作原理是好的。

在10 m Ω 感应电阻器的情况下、没有正常充电周期的可能原因是什么?

此致、

维伦德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Virendra:

     您能描述一下充电周期无法正常工作意味着什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    如果我们将电流设置为3A、则充电时间会保持在2A 左右、而充电时间也会超过4A。 这是随机行为、但将感应电阻器更改为20 m Ω 后、上述问题消失了。

    此致、


    维伦德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Virendra:

    这可能是由于噪声问题、因为当电流感应信号振幅加倍时、问题消失了。