This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28C40:变压器磁芯选择

Guru**** 2927320 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C44, UCC28C40, PMP8861, PMP8380, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921546/webench-tools-ucc28c40-transformer-core-selection

器件型号:UCC28C40
主题中讨论的其他器件:UCC28C44PMP8861PMP8380UCC2897A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我设计了使用 UCC28C44和 UCC28C40 IC 的直流/直流转换器。 我获得了 WEBENCH 的帮助。 此处 提供了变压器的详细信息、如 LP、匝数比等、但未提供磁芯尺寸(类型、制造、器件型号)、您可以帮我解决这个问题吗?

变压器参数以及浪涌抑制器组件取决于变压器磁芯尺寸。 因此、了解在 WEBENCH 中进行设计时考虑的内核尺寸非常重要。

规格:18V 至80VDC 输入、输出24V、5A、120W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想自行设计变压器或了解直流/直流转换器中变压器的设计方式、我建议您开始执行电力电子书中常见的步骤。

    如果您将要求变压器供应商为您设计和构建样片、您只需将 Webench 生成的变压器规格发送给供应商-它们将帮助您设计和构建样片。 除了您列出的规格外、当您要求供应商帮助变压器设计和构建样片时、还请包括开关频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们有许多供应商提供变压器。 我们自己有用于开发目的的变压器。 WEBENCH 提供了很少的变压器参数、如 LP、比率等、但它们没有指定磁芯尺寸。 磁芯尺寸是变压器设计的基础。 如果我们得到磁芯尺寸、Np 和 Ns、我们的问题将得到解决。

    根据内核尺寸、NP 和 NS、组件数量很少。 由于这些组件是在 WEBENCH 中定义的、我相信软件中会考虑一些内核大小 NS 和 NP

    期待接收这些输入以实现该设计

    此致

    Sachin Alaspurkar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我去了 UCC28C40 webench。 不同的设计在不同变压器选项的数量上可能有不同的选项。

    直流/直流转换器的一个案例是 webench 提供了两个现成部件、其中包含供应商名称和器件型号。 由于这些是带有器件型号的现成器件、因此可以从供应商处获得磁芯形状。

    在另一种交流/直流情况下、有许多具有内核信息的选项。

    在您的情况下、如果您可以获得变压器器件型号、您能否请供应商提供该变压器的样片和规格、以便您找到使用的内核?

    由于有许多可能的设计、现成的变压器将是首选、然后将其列出、 并且只能列出少数设计。

    您的设计规格是什么、您能否展示您的 webench 设计、以便我可以将您的设计规格输入 webench 中查看我可以获得的结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在下面创建了另一个案例、其中显示了具有核心信息的多种变压器选项。 您能否提供如下所示的设计信息、以便我将其输入到 webench 中查看我可以获得的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您共享的图像是针对12W 电源、我们针对120W 电源进行设计、规格如下:
    18V 至80VDC 的输入和24V、5A 的输出
    我们希望获得您共享的有关12W 电源的120W 变压器信息。 我们无法从 WEBENCH 获取此规范
    TI 拥有适用于120W、 PMP8861和 PMP8380的参考设计。 我们只需要更改输出电压和电流值。 输入可根据参考设计进行
    我们期待 您提供适用于24V、5A (120W)的变压器设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您所要求的是、在输入电压范围非常宽的情况下、Webench 目前无法涵盖此类应用。

    根据您提到的两个参考设计、它们使用的是 UCC2897A。 我使用了 UCC2897A 的 Webench、但由于您的输入电压非常宽、它无法提供变压器。

    对于您的输入规格、不能在 E2E 或 Webench 上进行这种支持。 我建议您联系您当地的 TI 办事处以申请参考设计。

    如果您想了解上述两种参考设计、还请联系您的 TI 销售办事处申请电路板。 这两种设计中使用的变压器由 Pulse Engineering 设计和构建。

    这种变压器设计  将会涉及复杂的问题、应通过您当地的 TI 办公室而不是 E2E 进行。

    请联系您当地的 TI 办事处。 我关闭这个线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我能联系 Pulse Engineering。 我将与他们分享 WEBENCH 设计、看看他们是否可以为我们设计变压器。 我们设计的输入范围与参考设计相同、因此我希望 WEBENCH 为我们提供变压器的核心和其他相关详细信息。

    我无法联系当地的 TI 办事处、因为联系电话无效或他们没有回复。 您能帮我联系或发送电子邮件吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此链接适用于 Pulse Engineering 联系人

    https://www.pulseelectronics.com/user_center/contacts

    您的地理位置在哪里? 您能否通过 hong_huang@ti.com 向我发送有关您的设计需求的消息? 我可以将您的请求转发给合适的团队吗?

    我将关闭此主题、其他支持将通过电子邮件提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我已根据您的要求向您发送了信息

    此致

    Sachin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在等待 TI 的解决方案。 现在几乎是16天。

    请加快

    请您与我们分享 TI、印度的详细联系信息。 您的网站上的联系号码无效

    此致

    Sachin Alaspurkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电子邮件通信已建立。 请通过电子邮件继续。 您的支持请求无法在 E2E 上提出。 该线程需要关闭。