This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3831:客户对数据表中的图11有疑问

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3831
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926063/tps3831-customer-has-a-question-about-figure-11-in-the-data-sheet

器件型号:TPS3831

您好、支持团队、  

尝试理解数据表中的图11、下面是客户提出的一些问题

在 TPS3831的数据表中、从 VDD 下降到输出的传播延迟 TPD_VDD 典型值显示为20ms。  您是否有最大数量?  我知道这可能取决于 VDD 下降的速度、但数据表的图11使我感到困惑、似乎建议当电压降至阈值以下时、芯片将使用更窄的脉冲复位。   

另一位工程师的影响  

图11向后看。 例如、15us 下5%的下降会导致复位、但30%的下降需要47us 的时间才能导致复位?

您能帮助澄清一下

感谢 Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    我们没有关于传播延迟作为最大规格的任何数据、具体而言、这是因为它取决于您提到的电压过驱。 我认为 TPS3831上的图11使用此处百分比的反比计算、数据应针对您提到的描述向下倾斜。 我将研究它的起草方式、如果我们仍然拥有这些数据、那么器件就很旧了。 客户使用 TPS3831有什么特殊原因吗?

    谢谢、
    Abhinav。