This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3242:SPICE 模型

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM3242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925219/lm3242-spice-model

器件型号:LM3242
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

您好!

我想使用 LM3242进行一些仿真。 但我在 TINA-TI 和 PSpice for TI 的库中找不到它。 在 LM3242页面中也找不到 SPICE 模型。 有人知道在哪里可以找到 LM3242的 SPICE 模型吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有适用于该器件的 SPICE 模型。 如果您对将此器件设计到应用中有任何具体问题、我很乐意回答。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    感谢您的反馈。 我想知道 LM3242是否能够支持动态 VCON 电压? 我需要设计一个电源测试系统以进行一些特殊测试。 它需要 Vout 可以快速变为不同的电压。 因此、我想更改 VCON 的 DAC 输出电压、以便也可以快速更改 Vout。 不知道该解决方案是否正常? 或会导致 一些振荡问题。  

    期待   您 的回复、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该能够通过更改 Vcon 来动态更改输出电压。 请参阅数据表中 TvCON_tr 的规格、其中显示、在数据表中提到的条件下、输出电压变化的典型时间为9us。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    感谢你的帮助。 我很清楚:)

    此致、

    Davids