This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:充电电流和 DCP 模式

Guru**** 2602775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549, TPS2549-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924737/tps2549-q1-charging-current-and-dcp-mode

器件型号:TPS2549-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2549

尊敬的 TI 工程师:

我想问一些有关 TPS2549的问题:


1>在 SOC 芯片侧、我们只有1个 OTG USB 模块。 我们希望从1个 USB 端口转换为2个 USB 端口。 我们使用 USB 开关芯片、后跟2个 TPS2549。 当 USB 开关连接到 USB1通道时、将路径1的 TPS2549设置为(CTL1-3: 111)、kΩ CDP-SDP 自动切换模式、并将 R (ILIM_HI)设置为19.1 μ A、以便 使最大电流高达2.8A (理论值)、 则如果该路径  分别用于 Android 手机、iPhone 和 iPad (支持快速充电)充电、则最大电流是多少? Android 手机能否超过1.5A? iPhone 和 iPad 可以达到2.4A 吗?


2>根据上述条件,此时 USB2通道的 D+/D-悬空。 将该通道的 TPS2549设置为(CTL1-3:001)。 我可以此时进入 DCP 模式吗? kΩ 可能、将 R (ILIM_HI)设置为19.1k Ω。 此路径可单独为 Android 手机、iPhone 和 iPad 充电(支持快速充电)。 最大电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将此 TT 分配给相关专家、他们将很快回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    请 请按以下方式查找我的评论:

    1>在 SOC 芯片侧、我们只有1个 OTG USB 模块。 我们希望从1个 USB 端口转换为2个 USB 端口。 我们使用 USB 开关芯片、后跟2 个 TPS2549。 当 USB 开关连接到 USB1通道时、将 路径1的 TPS2549设置为(CTL1-3: 111)、kΩ CDP-SDP 自动切换模式、并将 R (ILIM_HI)设置为19.1 μ A、以便 使最大电流高达2.8A (理论值)、 则如果该路径  分别用于 Android 手机、iPhone 和 iPad (支持快速充电)充电、则最大电流是多少? Android 手机能否超过1.5A? iPhone 和 iPad 可以达到2.4A 吗?

    答案:在 CDP 模式下、器件只能饮用1.5A 电流、这是 USB BC1.2规范要求。 无论您将电流限制设置为2.8或3A、Android 和 iPhone/iPad 仅收取1.5A 的电流


    2>根据上述条件,此时 USB2通道的 D+/D-悬空。 将 该通道的 TPS2549设置为(CTL1-3:001)。 我可以此时进入 DCP 模式吗? kΩ 可能、将 R (ILIM_HI)设置为19.1k Ω。 此路径可单独为 Android 手机、iPhone 和 iPad 充电(支持快速充电)。 最大电流是多少?

    答案:在 DCP 模式下、TPS2549-Q1支持苹果分压器2模式、最大 输出 电流为2.4A。  您应该了解 它的充电电流大小不依赖于  我们的 TPS2549、而是依赖于手机本身、它也 取决于手机电池的电量。  根据我们的测试结果、iPhone 通常以1.5A 电流充电 、iPad 在 DCP 模式下可充电2.4A。  Android 将在 DCP 模式下为不同的电流充电,我们无法指出它是如何充电的,因为市场上有很多型号,不同的手机品牌有不同的充电方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    非常感谢您的回复!

    我了解 CDP 和 DCP 模式下的充电电流。

    我想紧急确认以下问题:

    2>根据上述条件,此时 USB2通道的 D+/D-悬空。 将 该通道的 TPS2549设置为(CTL1-3:001)。 此时是否可以进入 DCP 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我如何理解您的设置?

    A 型插座端口的 D+/D-是否 未连接到 TPS2549-Q1 DP_OUT 和 DM_OUT 引脚?

    实际上、  无论您如何连接 D+/D-信号、TPS2549-Q1 DP_OUT 和 DM_OUT 引脚都会在您更改 CTL1-3逻辑信号后更改模式。

    TPS2549-Q1将进入 DCP 模式、但手机可能无法识别这是 DCP 端口(需要与 TPS2549-Q1重新握手)。

    电话与 TPS2549-Q1重新握手的条件需要 VBUS 电压复位(降至0V 并恢复至5V)。

    连接类型 A 端口的每部电话都将首先识别此端口为 SDP/CDP 或 DCP 端口、识别后、电话将开始充电行为。

    如果电话首先识别出这是 CDP 端口、即使您将 TPS2549-Q1模式更改为 DCP、但未复位 VBUS (未重新插入电缆)。

    电话不会重新识别类型端口。 这意味着,电话将在 CDP 模式下继续充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    非常感谢您的回复!

    我明白了

    谢谢!