This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84209:使能引脚连接到超出绝对最大规格的输入电源

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923801/tpsm84209-enable-pin-tied-to-input-supply-outside-of-abs-max-spec

器件型号:TPSM84209

TI 团队、  

在最近的设计中、我们 习惯将 TPSM84209的使能引脚连接到输入电源(25.5VDC)。 此后、我们了解到该引脚具有7V 绝对最大额定值。 我们发现、大约7块电路板在记录了几个小时的测试后、这种安排没有任何问题。

您能解释一下为什么我们可能会发现这种布置对于器件来说似乎不是问题?

提前感谢、  
Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    您可能尚未(尚未)看到您所测试的小型电路板样片的问题、但我希望您最终会看到问题、超过绝对最大额定值。 可能有过多的电流流入引脚和器件、这可能不会导致立即损坏、但可能会影响长期可靠性-您可能会测量到输入电流远高于预期(Iin = Vout * Iout /(Vin *预期效率)) 这一点的标志。 即使没有问题的指示信号、我也强烈建议添加一个电阻分压器、以使 EN 引脚电压处于建议的最大工作条件6V 范围内。

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    感谢您的回答。 是的、我们当然会在下一修订版中对此进行修复 我很惊讶它完全存活下来了... )  

    与您的观点一致、过度耗散正是我们所注意到的-器件在热像中比输出功率所需的温度高得多。 这就是促使调查和发现的原因。

    感谢您的反馈、祝您度过愉快的周末!