This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS563249:直流/直流5V/3A 稳压器设计

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563249, TPS56339
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923533/webench-tools-tps563249-dcdc-5v-3a-regulator-design

器件型号:TPS563249
主题中讨论的其他器件: TPS56339

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我想使用 webench 来设计采用 TPS563249的稳压器电路。 我的输入电压为直流12V、输出为直流5V、电流为3A。

我输入9~18V 的 VIN 范围并输出5V/3A、但遗憾的是没有相应的电路输出。 相反、它建议使用 TPS56339和其他芯片。

请告诉我原因。 我可以将 TPS563249用于此应用吗?

BTW、 D-CAP3意味着什么、它的优势是什么?

感谢您的支持。