This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62173:IC 失效、输出~0.6V 或~1.3V

Guru**** 2380170 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS62173
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924983/tps62173-ic-fails-and-outputs-0-6v-or-1-3v

器件型号:TPS62173
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

您好!

我已经使用该稳压器构建了一组用于5V 输出的电路板。 大多数都可以正常工作。 有些失败、输出~0.6V 或~1.3V。

VIN = 9V 至13V、EN = 5V、L=2.2uH、Cin = 10uF、Cout = 22uF + 4.7uF

我拍摄了一个不良稳压器的示波器画面、当使能引脚打开时、似乎有一个短尖峰、但返回0V、然后逐渐上升(如 RC 充电波形)至1.3V。 一个通道位于 IC 开关输出端、另一个通道位于电感器后面、节点上本应为5V。 我用 LCR 表检查了电感器、它确实是2.2uH。 什么可能导致 IC 损坏?

谢谢、

Enyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、输出负载仅约为~20mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Enyu、

    这个问题是否总是在启动时发生、或者 IC 工作了一段时间、然后您看到这个0.6V 或1.3V 输出? 您是否有方法可以共享开关节点波形以进行比较、从而获得良好和不良情况。 此外、您能否分享启动和稳态期间的输出电流要求?

    此致、

    模块  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    这种情况始终在启动时发生、尽管其中一些电路板以前已经工作过。 稳态电流约为~20mA。 浪涌电流相当于为输出轨上的电容充电~30uF。

    这是从启动到稳定状态的输出开关节点上的良好稳压器的范围:

    这是稳态放大图、其处于轻负载模式。

    不良稳压器的输出:

    Enyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Enyu、

    感谢您提供更多信息。 考虑到输出仍处于0.6V 或1.3V、最好尽可能查看 SW 节点波形和理想的电感器电流。

    您能否简要描述 VIN 和 EN 信号的时序? 当触发5V EN 触发时、VIN 是否已可用? 您可以共享原理图吗?

    此致
    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    "错误范围热"包含2个通道上的波形、其中一个是 SW 节点、另一个是输出。 它们在使能时恰好尖峰、并上升至0.6或1.3V 稳定状态。 它们看起来是相同的、可能会导致电流微不足道。 我确实使用4线 LCR 表检查了电感器是否确实是2.2uH。 没有为此获取任何电流测量值。

    EN 在输入电压后打开。 可能在5-100ms 范围内。 在这方面、我尝试做一个实验、在没有任何 VIN 的情况下打开 EN、这似乎不会破坏良好的稳压器-甚至会在该状态下离开超过一天。

    下面是原理图:

    PP3V3连接到大约~20mA 的 MCU、该电源轨上还有5个0.1uF 电容器。

    此致、
    Enyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Enyu、

    因此、在不良稳压器波形情况下、输出端没有开关。 并且、稳定的 SW 节点和 Vout 值是0.6V/1.3V? 您能否检查在这种不良情况下 VIN 是否仍按预期提供电压? 我看不到您所附的原理图、您可能需要将其作为文件附加。   

    感谢您分享有关 EN 时序的信息。 我们需要进一步了解这一点。 您是说、当 VIN 存在、然后 EN 在5-100ms 后升高时、输出始终不佳(0.6V 或1.3V)? 同一个 IC (当存在 VIN、然后 EN 出现-坏情况)是否能够在 EN 在 VIN 之前首次出现时进行调节? 或者您是否尝试使用新更换的 IC?

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    是的、在不良稳压器的输出端没有开关。 稳定的 SW 节点和 Vout 值通常为~0.6V、尽管我之前已经看到1.3V。 仍提供 VIN。

    是-存在 VIN、然后 EN 在5-100ms 后升高、输出始终为不良(0.6V 或1.3V)。  

    对于 EN 在 VIN 之前出现的情况、它不是同一个 IC。 我只是尝试各种方法来查看哪些因素会破坏良好的稳压器来解决这个问题。 在这种情况下、良好的 IC 仍然运行良好。

    原理图如下:

    谢谢、
    Enyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Enyu、

    如果存在 VIN、然后 EN 出现、则具有相同的 IC (之前的输出不良)、如果您更改顺序(VIN 之前的 EN)、输出是否稳定? 我正在尝试确认 IC 是否损坏。 很难解释交换 VIN 和 EN 信号不会导致问题的原因。

    您可以分享电感器器件型号吗? 您可能在启动期间处于电感器电流饱和的边缘-我在 TINA-TI 的空载仿真中看到600mA 以上的电流、这可能会因负载和输出电容值而异。 电感器电流峰值可能超过饱和电流额定值、并导致流经 IC 的电流增加。 如果电感器饱和很困难、并且其值随电流快速下降、则 IC 可能无法使用 IC 内置的限流功能来保护 FET。 可以安全地替换为饱和电流限制大于 IC 电流限制(最大1.35A)的电感器。 坏情况设置中的电感器电流波形可能会让我们更深入地了解。

    在输出端、LDO 数据表建议在输入和输出端使用1uF 电容器。 我假设布局如此接近 LDO VIN 引脚的1uF 电容器(在 TPS62173输出端)。 EN 电压高电平为1.2V -因此、在 TPS62173启动期间、大约100us 左右、LDO 将导通、其负载将开始消耗额外的电流。 您可以确保此操作符合预期、并且 LDO 侧没有问题。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    不良稳压器的输出仍不会调节交换 VIN 和 EN 顺序。

    电感器为 Taiyo Yuden MBK1608T2R2M。 2.2uH、750mA 额定电流、520mA 饱和电流、345m Ω DCR 最大

    是否需要大于1.35A 的饱和电感器? 此处的目的是针对小尺寸和低功耗要求的降压稳压器。 具有高饱和电流的电感器将占用更多空间。

    LDO 侧没有问题。  

    以下是布局、如果这有助于:

    谢谢、
    Enyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次附加布局屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    看起来 IC 已损坏、因为换用 VIN/EN 无法解决问题。 饱和电流(520mA)的问题是、在启动期间、您可能会看到比稳态条件大得多的电流。 此外、我们希望确保饱和电流有足够的裕度。 1.35A 是最大电流限值、但您可能可以进一步将电流降至1A、这是典型值。 如果您将电感器增加到3.3uH、则可以使用稍低的饱和电流来实现。 不过、我尚未检查您是否会在您所需的大小中获得这些值。

    此致、

    模块