This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27424-Q1:汽车应用的全新低成本替代产品

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925925/ucc27424-q1-new-and-low-cost-alternate-for-automotive-application

器件型号:UCC27424-Q1

你好

我们正在寻找 MOSFET 驱动 器 UCC27424-Q1的新型低成本替代产品。  在驱动 MOSFET 之前、输出被馈送到1:1:1:1脉冲变压器。

BR  

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您的参与!

     UCC27524A1-Q1 是一款全新的优化驱动器、适合您的应用。

    以下是一些关键规格及其比较方式:

    • V_dd 范围:4.5V 至20V
      • UCC27424-Q1: 4V 至15V
    • 拉电流/灌电流: 5A/5A
      • UCC27424-Q1: 4A/4A
    • 传播延迟(典型值): 13ns
      • UCC27424-Q1: 35ns

    • 上升/下降(典型值): 7ns/6ns
      • UCC27424-Q1: 20ns/15ns

    如果您有任何其他问题、请告知我们!

    谢谢、

    Aaron Grgurich