This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:电磁阀输出

Guru**** 2867090 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925744/tps2491-solenoid-output

器件型号:TPS2491

我还没有掌握所有必要的信息、我有一个应用需要将32V 最大电压开关为一个或两个并联螺线管。  我不知道电感值(处理该值)、但我被告知标称电阻为18.5欧姆、相当于1.75安培。  最坏情况下的电流应小于每个电磁阀2安培。  但是、客户认为每个电磁阀的浪涌电流将介于8至10安培之间。  与电感一样、我尝试找出浪涌的持续时间。

TPS2491是否适合此应用?  如果是、Excel 电子表格是否有用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

     智能高侧开关系列中的其他器件更适合您的应用。 我的同事将为您提供正确的器件建议。

    同时、您可以查看以下配套资料以了解更多详细信息。

    https://www.ti.com/lit/an/slvae30a/slvae30a.pdf

    https://training.ti.com/sites/default/files/system-level-design-considerations-for-driving-and-diagnosing-inductive-load.pdf

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我认为高激活浪涌电流可能太大、以至于我们的高侧开关无法在32V 电压下处理。

    我想您可能需要专用的螺线管驱动器。 您可以在此处找到 TI 螺线管驱动器: https://www.ti.com/motor-drivers/solenoid/overview.html

    遗憾的是、我不熟悉产品线、但如果您对这些器件有疑问、可以随时提出有关这些器件之一的 E2E 问题、并将为其分配负责的工程师。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    您提到的高侧开关并不是一个好的备选器件、它们都将导通元件 MOSFET 内置于 IC 中、这就是电流过高的原因。  我感兴趣使用的 TPS2491器件具有一个外部 MOSFET 导通元件、因此电流处理不会成为问题。  我更想知道如何处理高浪涌问题、而不是设置合理的过流点、这样我就没有浪涌电流跳闸。

    有什么建议吗?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Micheal、

    目前、我们的电子保险丝产品和 HSS 产品都无法在运行期间动态更改其电流限制。  

    高浪涌电流对于集成的 HSS 来说过高、我相信电子保险丝器件不会驱动感性非板载负载。

    因此、我强烈建议使用专用螺线管驱动器、尤其是因为您使用的是外部 FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    再次感谢您的回答。  我在 TI 网站上找到的螺线管驱动器产品主要用于低侧驱动器和一些 H 桥类型。  遗憾的是、我只能对电磁阀负载进行高侧驱动。  

    我可能会有所不同、因此感谢您的帮助。