This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:UL 1577

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925901/ucc21750-ul-1577

器件型号:UCC21750

你(们)好

我需要 UL 1577的认证报告、是否有可能获得该报告?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    器件正在等待 UL 测试、因此我们还没有 UL 的最终报告。

    让我看看预计完成日期是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    UL 认证将很快在 T 上实时发布(可能在9月末发布、可能会更早)、一旦我们从 UL 获得报告、就可能需要一些时间上传到 TI.com。

    上传后、您可以在产品文件夹中找到它、它将被称为"UL ####认证..."

    https://www.ti.com/product/UCC21710-Q1#tech-docs

    您是否有严格的截止日期需要快速获得此器件的 UL 认证?

    最好

    Dimitri