This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS79101-EP:TPS79101旁路电容器选择

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922258/tps79101-ep-tps79101-bypass-capacitor-selection

器件型号:TPS79101-EP
主题中讨论的其他器件:MSP430F5528

您好!

我计划将 TPS79101用于我的项目、我需要在1.8/2.5/3.3V 之间更改电源输出。

我已经在使用 MSP430F5528 MCU、因此我计划使 R1保持恒定、R2改变、如下所示。 在 "外部电容器要求"部分中、旁路电容器相对于 VOUT 发生变化。

对于所选的电阻器、我需要分别将旁路电容器选择更改为44p、60p、80pF (对于1.8、2.5、3.3V)。 是否有办法为所有三种电压保留一个电容器、以便自动选择电压。 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Radhakrishnan、  

    我看不到您附加的图片、请使用"添加图片"按钮重新上传图片、而不是直接粘贴到文本区域。  

    检查数据表后、建议使用大于0.01uF 的旁路电容器。 您在哪里得到了针对不同输出选项使用不同旁路的建议?  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有提到 FB 电容器、而是放置了"旁路电容器"。

    我的问题是 FB - OUT 电容器选择。 我需要将 LDO 配置为1.8/2.5/3.3V、并相应地选择了 R1和 R2。 现在、对于给定的输出电压、C1值会发生变化。

    对于所选的电阻器、我需要分别将 FB 输出电容器选择更改为44p、60p、80pF (1.8、2.5、3.3V)。 是否有办法为所有三种电压保留一个电容器、以便自动选择电压。 请提供建议。

    请查找附件。 我计划使用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Radhakrishnan、  

    我建议您使用针对2.5V 计算的电压、也就是中间的电压。 使用前馈电容器可以提高交流性能、只要它处于可接受的范围内、绝对值可能会变化。  

    您可以在此应用手册中找到更多详细信息。  

    https://www.ti.com/lit/an/sbva042/sbva042.pdf?ts=1595030004797&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我对这一议题仍有一些疑问。

    数据表指定 R2需要恒定、R1变量将分压器电流保持在大约50uA 但从我们的应用角度来看、我需要改变 R2以改变输出电压。  

    在我们的原理图中、我们改变 R2而不是 R1、并采用相对于2.5V 的 C1 (正如您所建议的)。 我们想知道、对于我们在下面选择的值、我们不会影响 LDO 的噪声性能和 PSRR、因为它将用于噪声敏感型射频应用。

    这些值不符合50uA 反馈电流。 因此、请确认它是否会影响 LDO 噪声性能和 PSRR。

    请提供建议。

      R1 R2 C1
    1.8 10k 21K 60页
    2.5. 10k 21k || 17.4k 60页
    3.3. 10k 21k|| 8.2k 60页
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请帮助回答上述问题以关闭我们的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Radhakrishnan、  

    原理图中使用的电阻分压器都具有高于50uA 的分压器电流、这很好。  

    此致、  
    Jason