This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33603:原理图检查

Guru**** 2509005 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925976/lmzm33603-schematic-check

器件型号:LMZM33603

你(们)好

您能否帮助检查下面的 LMZM33603原理图以及是否需要进行调整? VIN=24V;动态调节 Vout =+5V~+12V、Iout (最大值)=2.52A

数据表建议将 AGND 和 DGND 分开、FB 引脚 连接到 AGND?

谢谢你

e2e.ti.com/.../LMZM33603-schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    基本组件选择看起来正确、并遵循数据表建议。 我想补充一点、由于您在5V 和12V 输出之间切换、因此您需要针对更坏的情况设计输出电容。 在这种情况下、电压为5V、需要至少66uF 的电容。 为了确保您遵循数据表的表1、您的输出电容应保持在66uF - 80uF 之间。  

    至于动态可调电路、我建议阅读此 应用手册 并根据示例调整您的电路。  

    这里的想法是使用电流 DAC 将电流注入 LMZM33603的反馈引脚、从而相应地调整输出电压。

    此致、

    Jimmy