This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:上电问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925971/tps2372-power-up-issue

器件型号:TPS2372

大家好、

我们的 PD 设计采用 TPS2372、但加电问题如下图所示、电压波形是从 VDD 和 VSS 引脚测得的。

PSE 是标准 IEEE802.3af、VDD 和 RTN 引脚之间的负载为200 Ω。

您能否帮助检查原理图并提供解决问题的建议? 谢谢!

原理图:

此致、

Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 PSE 仅为 IEEE802.3.af、则它只能提供高达13W 的功率(1-3类)。  

    总体而言、PD 设置为8级(71W)、CLSA 引脚具有63.4 Ω。 IEEE802.3.af PSE 不会将其识别为有效分级、因为它仅知道3级。 这就是它没有上电的原因。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    因此、我们应将 R_CLSA / R_CLSB 修改为下表中的0-3类定义之一。 是这样吗? 谢谢!

    此致、

    Sam Ting    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。  

    此外、如果您不熟悉 PoE、请访问我们的培训门户 :https://training.ti.com/power-over-ethernet-poe-training-series

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师