This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518HV:对于 TPS92518电源电压问题、仅使用1个通道

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518HV, TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925891/tps92518hv-use-only-1-channel-on-tps92518-power-voltage-questions

器件型号:TPS92518HV
主题中讨论的其他器件: TPS92518

您好!

在设计 TPS92518HV 周围的原理图时、我需要一些帮助:

1/仅在 TPS92518的一个通道上使用:

我在 TPS92518HV 上仅使用一个通道。 DS 中没有关于此主题的内容:

如何处理未使用通道(NC、已连接...)的引脚 :

CSP2

CSN2

GATE2

SW2

引导2

VCC2

VLED2

PWM2

2/连接3个电源 LED 时的最小电源电压

如何计算通道(串行连接)上连接3个电源时的最小输入电压:

一个电源 LED 的规格:3V3/1A maxi /3W

我可以想象10VDC 就足够了?

3/我在 TPS92518HV 上需要较大的输入电压范围:10V 至55VDC

输出是3 个串联的电源 LED (每个 LED 为 3V3/1A maxi/3W)

根据施加的实际输入电压、是否会对寄存器值产生影响?

(在此 cas 中、我需要测量 ADC 施加的实际输入电压)

或者没有影响、10至55VDC 之间的任何电压都可以为 TPS92518HV 供电、而无需计算寄存器值?

第1、2和3点的注释:我的电路板原理图复制自 TPS92518EVM 评估模块的原理图

此致、

Bernard FROMENT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bernard、

    另一篇关于一个通道操作的文章是 :https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/700493?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS92518

    2) 2) 10V 还不够、电流感应电阻器具有压降、需要考虑效率。  此外、该器件可调节峰值电流、当 Vout 接近 Vin 时、LED 电流将上升、请参阅数据表第18页的8.3.7.1。  降低电感器中的峰峰值电流纹波可减小此影响。  电流将以10V 输入提供给 LED、但它不会进行调节、如果 MOSFET 无法达到峰值电流跳变阈值、则 MOSFET 将100%处于开启状态。

    3) 3) 它可以在不更改寄存器的情况下运行该范围。  请注意、必须针对所有运行条件计算该设计。

    此致、