This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22924C:Vin 和 Von 上的电压超过绝对最大值

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925838/tps22924c-more-than-absolute-maximum-voltage-at-vin-and-von

器件型号:TPS22924C

您好!

 

我的客户错误地在其系统上施加了超过 Vin 和 Von 绝对最大电压的电压。

 

在这种情况下、如何断开 TPS2294C?

TPS2294C 能否消耗过流电流?

可以想象什么故障模式?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    感谢您对 TPS22924C 的问题

    关于过压导致的潜在器件故障模式、TI 不保证器件具有任何特定的故障模式。 虽然导通 FET 可能会无法打开或无法关闭、但我们无法指定故障机制。

    任何施加的电压超过绝对最大电压都会损坏导通 FET 和器件的内部控制结构。 更具体地说、应用于电子元件的过压可能超过内部器件结构的雪崩击穿电压、从而导致您正确推断的电流过大。 这种过大的电流会严重削弱、损坏整个器件或使其过热。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Rachel Richardson