This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:在 TINA-TI 中遇到获得48V 稳压输出的问题

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, TINA-TI, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923979/ucc28950-facing-problem-to-get-regulated-48-v-o-p-in-tina-ti

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我尝试将一个 UCC28950 (PSFB 转换器) TINA-TI 模型从12V、600W 转换为48V、800W、其中标称输入电压为390V。 我已将变压器比从21更改为6。 我已使用 Excel 计算器修改了反馈环路组件值、输出电感器、电容器值、但仍然无法获得超过10-12V 的稳压输出电压。 我哪里出了问题、哪里出了问题?

请提供您宝贵的建议。

谢谢、此致、

Rudra Prakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否发布仿真文件? 然后、我可以看一下它。

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当然可以。 感谢 you.e2e.ti.com/.../slum277a_5F00_PSFB_5F00_UCC28951.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rudra

    感谢您提供该文件、我运行了该文件、并获得了与您得到的结果类似的结果(如下所示)。 我将在星期一花一些时间对其进行调试、并让您知道我找到的内容。

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    主席先生,我想澄清我的几个疑问

    由于开关 A 和 B 是互补的、因此为什么在少数情况下、两者同时打开/关闭。

    2.为什么在 t>17ms 后关闭开关? 这是由突发模式操作造成的吗?

    3.我已经将反馈电路设计为 Vout=48V;不过、EAN 不会超过1V (EAP=2.5V)、这可能是什么原因?

    请看一下。

    谢谢、此致、

    Rudra Prakash

    e2e.ti.com/.../slum276a-_2800_1_2900_.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rudra

    我将关闭此主题、我们可以通过电子邮件继续处理此问题。

    请随时打开有关此主题或任何其他主题的新主题。

    此致

    Colin