This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18532NQ5B:不同 Vgs 的 ID 参考

Guru**** 2535710 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18532NQ5B, CSD18532Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925624/csd18532nq5b-id-consult-for-different-vgs

器件型号:CSD18532NQ5B
主题中讨论的其他器件: CSD18532Q5B

大家好、

在这里了解您很高兴。 我的客户想要知道 ID 值、当 Vgs 在不同 TA 期间为3.8V 至4V 时、我无法从下面的曲线中找到该值。 例如、当 VDS=24V、Vgs=3.8V 和 TA=-40C 时、如何获得 ID?  

BR、

查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您向客户推广 TI FET。 数据表中的传输特性曲线适用于单个典型器件。 在产品开发期间、在-55C、25C 和125C 的3个温度下收集数据。 遗憾的是、我们没有40°C 的数据。 随附的产品开发过程中收集的原始数据和日志刻度上显示的曲线。 您能告诉我什么是应用程序以及为什么需要数据吗? 如果您不想在公共 e2e 论坛上分享有关该应用的详细信息、可以通过我的 TI.com 电子邮件联系我。

    e2e.ti.com/.../CSD18532NQ5B-Transfer-Data.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您在这里的帮助。 我的客户使用该器件将拓扑提升至9-15VDC 至22V/5A。 他们有两个问题、

    1.如果 TA=-40C、VGS=4V、则当峰值电流为16A 且平均电流为4A 时、MOS 可能无法完全导通(请参阅下面的波形)、在这种情况下 MOS 是否会断裂?  

    2.如果 MOS 不能完全导通、客户希望用体二极管传导电上面的电流、如果 TA=70C、是否有风险?

    希望在这里获得您的专业建议。 谢谢。

    BR、

    CL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢后续行动。 首先、当 CSD18532NQ5B 的 VGS < 6V 时、TI 无法保证 RDS (ON)。 我们只能保证数据表中指定的电气特性:在 VGS = 6V 和 VGS = 10V 时。 这是在生产过程中测试 FET 的位置。

    其次、他们为什么选择 CSD18532NQ5B 而不是 CSD18532Q5B? 该 FET 具有较低的阈值电压、并且 RDS (ON)额定电压低至 VGS = 4.5V。 尽管我们仍然无法保证 VGS = 4V 时的 RDS (ON)、但这在其应用中可能会更好。

    最后、在理论上、体二极管导通时具有与 MOSFET 通道相同的载流能力。 但是、它受功率耗散的限制:Vf x ID 通常大于 ID x ID x RDS (on)。 客户在进行功率损耗计算时需要考虑这一点。