This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020-Q1:睡眠模式静态电流

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923662/lmr14020-q1-sleep-mode-quiescent-current

器件型号:LMR14020-Q1

您好!

我想在我的新设计中使用此组件。 当我的电路处于睡眠模式时、总电流将约为1mA、但我的处理器将继续在睡眠模式下工作。 因此、我的处理器将需要来自 SMPS 的大约1mA 的电流。  

当 ı 查看数据表时、ı 查看了该产品的工作静态电流。 约40uA。 但当 ı ı 阅读下面睡眠模式标题时、无法充分了解运行的下降电流。 下面列出了我的问题。

  1. 如果我的 SMPS 输出为5伏- 1mA (我的电路的休眠电流),SMPS 输入上的电流是多少?  
  2. 如果我的 SMPS 输出为5伏- 300mA (根据数据表,第10页),SMPS 将会发生什么情况? SMPS 将进入睡眠模式?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aozay、

    1. 如果我的 SMPS 输出为5伏-1mA (我的电路的休眠电流),SMPS 输入端将有多少电流?--- 取决于输入电压、它大约为0.5-1mA  
    2. 如果我的 SMPS 输出为5伏- 300mA (根据数据表,第10页),SMPS 将会发生什么情况? SMPS 将进入睡眠模式--> 300mA 阈值用于电流峰值、器件通常在负载电流低于100mA-150mA 时进入睡眠模式。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    ı SMPS ı 睡眠模式、SMPS 输出上的电压可以5伏、5伏输出下的电流可以10 - 150 mA?

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aozay、

    是的、在睡眠模式下、转换器仍在监控输出电压、如果比目标电压低10-20mV、则唤醒以调节输出。

    B R

    Andy