This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25970EVM-893:BQ25970EVM bqstudio 问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ25970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925913/bq25970evm-893-bq25970evm-bqstudio-issue

器件型号:BQ25970EVM-893
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ25970

您好!

我在这里有一个简短的问题、如 bqstudio 中所示:

bq259770_S 字段视图和 bq259770_M 字段视图之间有何区别?

谢谢。

此致

Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    在双 bq25970配置中、 BQ2597T_S 字段视图适用于从器件 BQ2597T_M 适用于主器件。  

    如果您使用单个 BQ25970配置、请使用  BQ2597T_S 字段视图选项卡。

    阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、非常感谢!

    此致

    Mason