This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61087:我们是否可以有 TFT LCD 电源需要 VGH 25V/VGL -10V/AVDD 12V?

Guru**** 2390995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925857/tps61087-may-we-have-tft-lcd-power-need-vgh-25v-vgl--10v-avdd-12v

器件型号:TPS61087

你(们)好,先生  

我们是否可以有 TFT LCD 电源需要 VGH 25V/VGL -10V/AVDD 12V? 随附的面板规格。

我们是否可以推荐 IC?

                  令人很烦

e2e.ti.com/.../TFT.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    VGH 和 VGL 的最大负载电流是多少?