This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:在不控制 CTRL 引脚的情况下、输出跟随输入

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925571/tps61170-output-follows-input-without-control-of-ctrl-pin

器件型号:TPS61170
主题中讨论的其他器件:TPS61023

在我的设计中、5V 转换为5.5V、CTRL 引脚通过3.3V 电源进行控制。 无论 CTRL 引脚信号如何、升压稳压器的输出都将跟踪输入信号。

当 CTRL=0时、输出与输入电压相同。

观察到波形并附上电路图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vishnu,

    这是非同步升压转换器的典型情况。 请检查您的原理图、您可以找到从 VCC_5V0到 FB12、L7、D1和 FB14到 VCC_5V5的路径。 该器件无法阻止输入电压直接出现在输出上、与 CTRL 电平无关。

    如果您需要此功能、则需要使用同步器件(二极管在 IC 内部实现为晶体管)、或者需要使用外部晶体管(例如输入或输出上的 PMOS)中断电源路径。 一些升压器件具有用于此类开关的栅极驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    对于此低输入电压/输出电压应用、实际上您可以使用 TPS61023。  该器件具有真正的关断功能。