This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940:TPS25940A 和 TPS25942A 之间的差异

Guru**** 2525660 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A, TPS25940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925860/tps25940-difference-between-tps25940a-and-tps25942a

器件型号:TPS25940
主题中讨论的其他器件:TPS25942A

您好!

我正在学习 eFUSE。

您能否分享 TPS25940A 和 TPS25942A 之间的差异。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、嘉兴、

     TPS25940A 和 TPS25942A 之间的差异 位于引脚编号上 1。

    TPS25940A 上的引脚1是 DevSleep 模式控制。 此引脚上的高电平将激活 DevSleep 模式(低功率模式)。  

    • TPS25940提供一个专用的 DevSleep 接口终端(DEVSLP)来在低功耗模式下驱动器件。 DEVSLP 终端与从主机控制器发出的标准硬件信号兼容。 当被拉高时、它将器件置于低功耗 DevSleep 模式。 在该 µA µA 下、器件的静态电流消耗被限制在少于130 μ A (典型值为95 μ A)。 在此模式下、输出电压保持有效、过载电流限制设置为 I (DEVSLP (LIM))、并且反向比较器的功能和电流监控被禁用。 所有其他保护均保持激活状态、即使在 DevSleep 模式下也能确保系统的安全。

    TPS25942A 上的引脚1是二极管模式控制引脚。 该引脚上的高电平将激活非理想二极管模式。

    • 该器件提供二极管模式、其中从 IN 到 OUT 的电源路径充当非理想二极管而不是 FET、如图53所示。 此模式通过 DMODE 端子激活。 这是一个带有内部下拉电阻的高电平有效端子。 当两个电源处于彼此的二极管压降范围内时、该端子在电源多路复用器应用中可用于从主电源切换到从电源、反之亦然。 该端子处的高电平将激活非理想二极管模式。 在此模式下、断路器功能(TPS25944x)被禁用、过载电流限制被设定为 R (ILIM)电阻器确定的电流限制的50%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的回复!

    我的问题已经解决。

    再次感谢。