This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:基于 PMP7305构建的 SEPIC 转换器不起作用

Guru**** 2527090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924870/lm5022-sepic-converter-build-based-on-pmp7305-does-not-work

器件型号:LM5022

工程师好、

我在 www.ti.com/.../PMP7305上构建了 SEPIC 转换器

不幸的是、Q2在加电几秒钟后烧坏。 在此之前、我能够测量输出电压-它大约是60V、没有任何负载。

我的设计如下所示:

指示符 名称 封装尺寸 器件型号
C54、C66 68U/50V HA0 HXC500ARA680MHA0G
C9、C13、C16、C38、C39 22U/35V C1210 GMK325BJ226MM-P
C14、C68 1U/50V C0805 UMK212B7105KG-T
C12、C43 4u7/50V C1206 UMK316AB7475KL-T
C15 270p/50V C0603 CC0603KRX7R9BB271
C17. 47n/25V C0603 CC0603KRX7R8BB473
C18. 4700p/50V C0603 C0603C472K5RACTU
C19. 33P/50V C0603 C0603C330K5RACTU
C44、C67 10U/50V C1210 UMK325AB7106KM-T
D2 V3P6HM3_A/H SMP_DO220AA V3P6HM3_A/H
L2 PF0553.103NLT PF0553.103NLT PF0553.103NLT
问题2. BSC065N06LS5ATMA1 TDSON-8 BSC065N06LS5ATMA1
R5 64k9. R0603 CR0603-FX-6492ELF
R6. 27k4. R0603 CR0603-FX-2742ELF
R7 0r R0603 CR0603-J/-000ELF
R8. 1K R0603 CR0603-FX-1001ELF
R9. 0.05R 1W R1206 WSLP1206R0500FMEA
R10. 10k R0603 CR0603-FX-1002ELF
R11、R12 20K R0603 CR0603-FX-2002ELF
R13. 2k32. R0603 RC0603FR-07232L
R50 4R7 R0603 RK73H1JTTD4R70F
U2 LM5022 VSSOP-10 LM5022QDGSRQ1

我将替换 Q2、但在此之前、我有几个问题:

1.您是否在上面的原理图和/或 PCB 中看到任何错误?

2.如果我要再次运行它,是否应该执行任何步骤以防止再次燃烧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     R11/R13Hello Tadeusz、

    环路似乎未闭合、因此系统不会进行调节。
    过 孔软启动占空比增加至最大值、输出电压变为最大值。
    FET 和整流器处的应力变为 Vin + Vout、FET 在 VDS 66V 至72V 范围内熔断。
    符合您的上述描述。

    检查反馈分压器 R11/R13并检查补偿 R12/C18/C19;
    请检查值和连接。 您需要测量反馈引脚2处的电压
    稳压中的基准电平1.25V。

    这将是我的第一个行动项目,最诚挚的问候,Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bernd、

    您是对的-分压器 R11/R13与反馈引脚之间没有连接。 因此、短线解决了这个问题。

    非常感谢。

    此致、

    Tadeusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tadeusz、

    读出电路板是固定的;
    请注意、输出已达到60V、
    除了损坏的 FET、 肖特基整流器的替代产品、
    飞跨电容器和输出电容器可能有利于可靠性。

    此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bernd、

    感谢您的建议-我已经更换了所有输出组件、它工作正常、但是我看到输出上的电压尖峰要大得多、如参考设计测试结果(第4页)所示: www.ti.com/.../snvu121.pdf

    您对如何解决此问题有什么想法吗?

    此致、

    Tadeusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tadeusz、

    SEPIC 拓扑的输出电流是不连续的、即脉冲电流;
    因此、默认情况下会出现纹波和噪声...

    请检查探头设置、不要使用接地线、只需使用短接地线夹
    并跨输出电容器进行测量。 长接地线是环路天线、
    场线通过该环路并注入噪声、辐射噪声。

    最后、但同样重要的是、我检查了测试报告的字文件、因此我可以放大
    示波器屏幕截图-该测量中已激活带宽限制。

    如果您需要降低噪声:
    主要主题,100%完美布局
     最短环路、输入/输出电容器背对背、小开关节点面积、
     开关节点多边形上无角(角是宽带天线)、
      实心接地层
    -屏蔽式电感器、使磁芯远离饱和;饱和意味着场线是
     离开内核
    -在输出端添加电容梯形,10nF、100nF 等小电容可在射频端提供较低的阻抗
     靠近整流器放置
    -添加与整流器并联的 RC 缓冲器
    -栅极电阻器可以降低下限尖峰
    -在输出中添加铁氧体磁珠(=成本)以减少尖峰和噪声
    -在输出端添加后置滤波器以减少纹波(=更多成本)以减少纹波
    -将具有高 PSRR 的后置线性稳压器添加到输出中(=最大成本)
     (SEPIC 的输出电压需要设置为 Vout + LDO 的最大压降)

    这就是我在抽屉里为你准备的、祝你好、Bernd