This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2411:针对切换电路的 TPS2411建议

Guru**** 2563340 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2411, LM7480-Q1, TPS24740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925036/tps2411-tps2411-recommendation-for-switchover-circuit

器件型号:TPS2411
主题中讨论的其他器件: LM74800-Q1LM7480-Q1TPS24740

您好:

我有兴趣使用 TPS2411对我们的器件进行电源 OR-ing、该器件必须满足特殊情况。 我想向 TI 寻求有关如何在本例中使用 TPS2411的指导(尽管我们愿意接受其他建议)。

我们有一个 UPS、它输出直流电源或12V 电池的电源-优先选择直流电源而不是电池。 UPS 可以进入睡眠模式-但是、当发生这种情况时、在用户重新连接直流电源之前、它不能再次打开。  在这种特殊情况下、我们希望在不连接电源的情况下再次启动 UPS (用于紧急情况)。  为此、我们需要将电池电压短暂施加到 UPS 的输入端(直流电源所在的位置)、以便开启 iUPS。 通过测试、我们确定 UPS 只需短暂地在节点上施加电压即可开启。 最坏情况下的 UPS 可提供高达100W 的功率、但在系统最近开机时、它不需要提供太多功率。

因此、我们希望有一个电源、或者当我们将按钮推入 UPS 的输入端时、允许我们施加直流电源或电池电压。 我们的理想解决方案将实现以下目标:

当直流电源出现时、它应该一直选择这个输入。 14.25V 直流电源

当没有直流电源时、应仅在按下按钮时选择电池电压! 否则、应断开所有电源。 电池电压:10V-14V

我想使用 TPS2411、因为它允许进行逻辑控制、并且在所选电压为最低电压时(正如在电池情况下)使用双 MOSFET 来保护电源。

我的问题是:

1) TI 是否有适用于 TPS2411的 SPICE 模型、以便我们可以在实施之前测试电路?

2) 我们希望使用 MOSFET Si7137DP。 我们如何确定系统将生成的 VGS 以确定 MOSFET 导通了多少电流?

3) 您是否有建议的电路来实现之前的实现?

3) 您是否对如何实现我们的目标有任何建议? 可能会想到另一种方法。 (遗憾的是、我们无法修改或更改 UPS)。

感谢你能抽出时间!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    根据您的要求、优先级为直流电源轨的优先级电源多路复用器是必需的。 AUX 电源是在直流电源不可用(并通过按钮启用)时需要接管的电池。

    是的 TPS2411可以控制电源多路复用器所需的两个背对背 MOSFET、但 SPICE 模型现在不可用。

    我们推荐 LM74800-Q1、该器件处于预发布阶段、由于具有双栅极驱动、因此非常适合初级功率多路复用器。

    有关 LM7480-Q1的应用手册"https://www.ti.com/lit/pdf/slvaes2"讨论了设计6中的优先电源多路复用器应用。

    请告诉我们、如果 LM7480-Q1适合您的需求、产品文件夹页面中提供了 SPICE 模型。

    https://www.ti.com/product/LM7480-Q1#design-development

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari:

    感谢您的回答! LM7480-Q1看起来确实很有趣-我将进行一些仿真、看看它是否适用于我们的应用。 但是、该器件何时在市场上上市?

    如果我们无法及时获得该器件、您是否会建议使用 TI 拥有并可能具有 SPICE 模型的器件?

    感谢你能抽出时间。

    此致、

    Eduardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    我们需要通过电子邮件获取设备可用性、您能否共享您的电子邮件地址。

    支持优先级电源多路复用器的其他器件是 TPS24740、它同样与 LM74800-Q1类似、LM74800-Q1是一款具有热插拔控制功能的 ORing 控制器、可用于电源多路复用器的实现。  

    可提供 SPICE 模型。

    请告诉我们这是否可行。

    此致、

    Kari。