This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:Tps53681 + 6 * csd95490q5mc 输出电流不平衡

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95490Q5MC, TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922135/tps53681-tps53681-6-csd95490q5mc-output-current-is-imbalanced

器件型号:TPS53681
主题中讨论的其他器件:CSD95490Q5MC

您好,

   Tps53681 + 6 * csd95490q5mc    相位-2的输出电流 不平衡、

抱歉、导致电流不平衡的原因以及我可以测试哪些方面来消除此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    温度报告为-70C。 因此、Phase2功率级不会进行切换。 您可以通过测量 Phase2 SW 节点波形来确认这一点。

    请检查 Phase2功率级 VCC 电源(5V)输入。

    谢谢。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请 更新此问题。

    谢谢。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       

    您好、Rama。  

      tps53681 + 6 * csd95490q5mc    PHAS-2的输出电流 不平衡。此问题已解决、电路恢复正常、因为我们有硬件问题

      我还有另一个问题,

     当我们的电源工作时、将会出现 UVF 警报、然后关闭电源输出。

    但是、当我们从 SW 中移除电阻和电容时、如下图中的 C41和 R51、不会出现此问题。

    对不起、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的更新。 请提供硬件问题的详细信息。

    关于其他问题:

    • 您是否在系统正常运行期间看到 Vout UVF 警报 Vout=0.755V? 启动电压是多少?
    • 我没有该项目的原理图。 您是否移除了所有相位缓冲器电路或仅移除了一个相位(C41和 R51)?
    • 请确认 C41是1nF 还是1uF?

    谢谢。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当出现故障时、将会出现输出 UVF 警报,VOUT=0.755V vboot 为0.755v 。其他输出电压值也会出现相同的错误现象

    • 我没有该项目的原理图。 您是否移除了所有相位缓冲器电路或仅移除了一个相位(C41和 R51)?
      ---- 请参见随附的原理图,I 已删除:R204/C1666 R205/C1667、R216/C1694、R217/C1695、R229/C1722、R2228/C1723  故障消失
    • 请确认 C41是1nF 还是1uF?
      ------ 1nF

    e2e.ti.com/.../4666.TPS53681_2B00_8x-CSD95490Q5MC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、移除了所有相位缓冲器 RC、以使系统正常工作。

    • 我们预计1nF/1欧姆缓冲器值不会出现任何问题。 请检查是否有任何错误连接的1uF 电容器而不是1nF 电容器?
    • 系统是否在启动条件下因 UVF 故障而关闭? 还是在施加负载后处于稳定状态?

    谢谢。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rama。

    • 我们预计1nF/1欧姆缓冲器值不会出现任何问题。 请检查是否有任何错误连接的1uF 电容器而不是1nF 电容器?

               ------ 我确信它是1nF/0402,1欧姆 /0402。  此电阻器是否需要电源?   我们使用1/16 w 0402封装电阻器

    • 系统是否在启动条件下因 UVF 故障而关闭? 还是在施加负载后处于稳定状态?

               ------ 在启动条件,无 UVF 现象且无电源故障,负载工作后、将出现 UVF、系统将关闭

    ???,‘s没有在数据表和参考设计中安装缓冲器 RC,作为  数据表第107页“lubp7”的第5页和第29页

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将优化 TI Web EVM 上的功率级布局。 SW 节点振铃更小、因此不需要 RC 缓冲器、它是 DNP。

    我们还测试了采用缓冲器连接的 EVM、未发现任何问题、如 UVF 等 这将仅减少 SW 节点振铃。

    通常建议的电阻器封装为0603、但如果我们也使用0402尺寸、则不会出现任何故障/关断系统。

    谢谢。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

     Rama。

    “我们将优化 TI Web EVM 上的功率级布局。 SW 节点振铃更少,因此不需要 RC 缓冲器,它是 DNP。”

    -------- 您已经优化了布局。 您是如何对其进行优化的? 您是否有任何相关的指导文档? 或需要特别注意的内容

    “我们还测试了采用缓冲器连接的 EVM,看不到任何问题,如 UVF 等等 这将仅减少 SW 节点振铃。”

    ------ 您测试的电流和负载变化率是多少?

    也许 我们没有找到故障的真正原因。

    我们移除了 RC 电路。 设备现在工作正常、但 SW 振铃振幅将超过芯片要求(最大20V)。

    如果此参数超过芯片要求(最大20V)、将发生什么故障?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • 是的。 我们有布局指南来优化布局。 此文档应在保密协议限制下共享。 您是否与 TI 签订了 NDA?如果是、请发送电子邮件至 ramasiddaiah@ti.com    
    • 测试结果高达50A/相。
    • 如果 SW 节点振铃大于20V、我们不会看到系统中存在任何故障。 在什么负载电流下、您看到 SW 节点振铃>20V?

    谢谢。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 是的。 我们有布局指南来优化布局。 此文档应在保密协议限制下共享。 您是否与 TI 签订了 NDA?如果是、请发送电子邮件至 ramasiddaiah@ti.com    

          ------ 我们正在与 TI 签署 DNA。 合同准备就绪后、我会将其发送给您

    • 测试结果高达50A/相。
      ---- 您是否测试了电流动态?
    • 如果 SW 节点振铃大于20V、我们不会看到系统中存在任何故障。 在什么负载电流下、您看到 SW 节点振铃>20V?

              ---- 当,电路在120A 负载电流下被移除,μ A 时,SW 节点振铃大约21V 如果电流较高,我们没有测试条件
    随附了我的 PCB 文件、请查看是否有任何需要优化的点

    是否有任何其他原因可能导致此故障?


    e2e.ti.com/.../1075840_2D00_SU8000_2D00_PCB166_5F00_0525_5F00_PCB.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然、我们将回顾布局。 TI 团队是否会更早审查此布局? 提供有关支持该项目的 TI FAE 详细信息。

    • 连接单相 RC 缓冲电路、并在 UVF 故障关断期间提供以下波形。 请同时说明所有测试条件。

    输出电压波形、使其接近控制器 VSP/VSN 波形

    SW 节点波形

    • 使用差分探针在120A 负载下的 SW 节点波形(使用靠近 SW 节点的 GND 点)

    初步审查:

    我认为 TI 之前没有审查过这种布局、因为它是糟糕的布局。

    • SW 节点不应有任何过孔,仅使用顶部铜。 但能够看到更多过孔以及顶部和底部铜。
    • 功率级 Vout 感应反馈过孔和 SW 节点缓冲器过孔非常近。 因此、SW 噪声与 Vout 耦合。
    • 功率级 VDD 2.2uF 电容器应在底部使用功率级 GND、但在这里不正确、并使用遥远的 GND。
    • Bootstarp RC 电路应放置在功率级的同一侧(顶部)、但应放置在底部。

    谢谢。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Rama。

        UVF 故障关断、无法测试相位波形。

    SW 节点波形

    我们发现 Vos 引脚确实与 SW 的波形耦合。 如果 RC 电路被移除、耦合将小得多、因此我们怀疑故障是由这里引起的

    NDA 邮件已发送至 ramasiddaiah@ti.com 电子邮件、我何时可以获得布局指导文档???

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的更新。 我昨天已回复、因为 NDA 已过期、需要续订此 NDA。

    我们将在回复您的邮件后关闭此 TT。

    此致、

    Rama。