主题中讨论的其他器件:CSD95490Q5MC、
您好,
Tps53681 + 6 * csd95490q5mc 相位-2的输出电流 不平衡、
抱歉、导致电流不平衡的原因以及我可以测试哪些方面来消除此问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
Tps53681 + 6 * csd95490q5mc 相位-2的输出电流 不平衡、
抱歉、导致电流不平衡的原因以及我可以测试哪些方面来消除此问题。
您好、Rama。
tps53681 + 6 * csd95490q5mc PHAS-2的输出电流 不平衡。此问题已解决、电路恢复正常、因为我们有硬件问题
当出现故障时、将会出现输出 UVF 警报,VOUT=0.755V vboot 为0.755v 。其他输出电压值也会出现相同的错误现象
您好、Rama。
------ 我确信它是1nF/0402,1欧姆 /0402。 此电阻器是否需要电源? 我们使用1/16 w 0402封装电阻器
------ 在启动条件,无 UVF 现象且无电源故障,负载工作后、将出现 UVF、系统将关闭
???,‘s没有在数据表和参考设计中安装缓冲器 RC,作为 数据表第107页“lubp7”的第5页和第29页 
谢谢。
您好,
Rama。
“我们将优化 TI Web EVM 上的功率级布局。 SW 节点振铃更少,因此不需要 RC 缓冲器,它是 DNP。”
-------- 您已经优化了布局。 您是如何对其进行优化的? 您是否有任何相关的指导文档? 或需要特别注意的内容
“我们还测试了采用缓冲器连接的 EVM,看不到任何问题,如 UVF 等等 这将仅减少 SW 节点振铃。”
------ 您测试的电流和负载变化率是多少?
也许 我们没有找到故障的真正原因。
我们移除了 RC 电路。 设备现在工作正常、但 SW 振铃振幅将超过芯片要求(最大20V)。
谢谢
------ 我们正在与 TI 签署 DNA。 合同准备就绪后、我会将其发送给您
---- 当,电路在120A 负载电流下被移除,μ A 时,SW 节点振铃大约21V 如果电流较高,我们没有测试条件
随附了我的 PCB 文件、请查看是否有任何需要优化的点
是否有任何其他原因可能导致此故障?
e2e.ti.com/.../1075840_2D00_SU8000_2D00_PCB166_5F00_0525_5F00_PCB.zip
您好!
当然、我们将回顾布局。 TI 团队是否会更早审查此布局? 提供有关支持该项目的 TI FAE 详细信息。
输出电压波形、使其接近控制器 VSP/VSN 波形
SW 节点波形
初步审查:
我认为 TI 之前没有审查过这种布局、因为它是糟糕的布局。
谢谢。
此致、
Rama。