This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036:刷新率

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925820/lp5036-refresh-rate

器件型号:LP5036

您好、E2E、

美好的一天!

我的客户希望知道、 如果他们将单独控制输出且不使用组函数、如何计算 LP5036的刷新率。

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    我认为这要达到客户的 I2C 时钟频率。 当写入与通道相关的寄存器时、输出将立即改变(大约5us)。 一条命令包含27位、我们具有自动递增功能、因此27 + 9 * 35 = 342位是用于刷新所有输出的总数据数。 对于400kHz SCL、刷新整个输出需要大约860us。