This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:电感器选择和电感器类型

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925489/bq24600-inductor-selection-and-inductor-type

器件型号:bq24600

我正在设计一个3节电池充电器、此充电器具有20V 输入电压、12.45V 充电电压和2A 充电电流。

此参考设计使用铁电感器。 能否使用如下所示的铁氧体磁芯电感器?

https://www.mouser.com/ProductDetail/Bourns/SRR1208-150ML?qs=sGAEpiMZZMv126LJFLh8y63UVR4kj4wex67ja5G935g%3D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    铁氧体磁芯正常。 有关建议的电感、请参阅数据表上的表1。