This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:反相应用和 SYNC 引脚

Guru**** 2810605 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925785/lmzm23601-inverting-application-and-sync-pin

器件型号:LMZM23601

我想在 TI 应用报告 SNVA807A 中讨论的反相应用中使用 LMZM23601。  我想使用3.3V LVCMOS 时钟源驱动 LMZM23601上的 SYNC 引脚。

本文档中讨论了 EN 和 PGOOD 引脚的一些特殊注意事项。 主要是额外的电平转换器电路。 我的问题是、MODE/SYNC 引脚是否也需要此功能? 报告中没有提到 MODE/SYNC 引脚、图1中仅显示与负 Vout 相关的情况。 要驱动与3.3V 时钟源同步、是否需要 EN 引脚所示的类似电平转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是如果您使用的是外部时钟源、MODE/SYNC 引脚还需要具有电平转换器电路。  

    有关 实现此电平转换器电路的两种方法、请参阅第7.2节。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您使用 E2E 论坛。

    -Jimmy