This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:可以查看原理图吗?

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924238/tps548a20-can-you-please-review-the-schematic

器件型号:TPS548A20

尊敬的 TI 团队:

您可以帮助查看 TPS548A20原理图吗?

此设计基于 Webench 结果、但不完全相同。

-输入电压:12V  

-输出电压:3.3V

-输出电流:最大10A

我在3.3V 输出线路上添加了四个560uF 钽电容器、即使在12V 输入被切断时、也能在特定时间内保持3.3V 输出。

这些电容器是否会导致任何问题?

如果是、您还有其他建议吗?

如果有任何需要修改的内容、请告诉我。

此致、

Kevin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

      为了帮助进行原理图审阅、我们将 原理图/布局检查清单和反向计算器组合在一起、以验证您的设计。 如果您有任何具体问题、请使用它们并告知我们。

    附件。

    此致、

    Gerold

    e2e.ti.com/.../TPS549A20_5F00_TPS548A20_5F00_Calculator_5F00_Checklist.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    感谢您的及时反馈。

    我将使用您所附的工具检查原理图、如果还有其他问题、请告知您。

    顺便说一下、您能否告诉我、您是否对在3.3V 输出线路中添加额外的四个560uF 电容器有任何建议?

    此致、

    Kevin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    一般来说、大 Cout 会将双极点推至极低的频率。 D-CAP3器件具有来自斜坡电路的内部零。 如果双极点频率离斜坡零点太远、则器件必须将 CFF (前馈电容)零点置于双极点频率或其周围以补偿相位下降。

    因此、需要一个占位符来添加前馈电容器。 此外、最好使用 PSpice 仿真检查设计、以确保您不会遇到问题。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    感谢您的反馈。

    但我不是专家、所以我不知道您的具体意思。

    您能再简单解释一下吗?

    此致、

    Kevin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

       简而言之、当您使用如此大的电容时、除非适当补偿以解决环路稳定性问题、否则器件可能会出现稳定性问题。  

    因此、我们建议使用1nF 的前馈电容器与顶部电阻器(在反馈分压器网络中)并联。

    最好在 PSpice 中获取电路并运行仿真、以确认电路是否正常工作、然后再构建电路板。

    您可以在此处下载适用于 TI 的 PSpice 以及该软件的模型

    https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI?keyMatch=PSPICE&tisearch=Search-EN-everything&usecase=GPN

    https://www.ti.com/product/TPS548A20?keyMatch=TPS548A20&tisearch=Search-EN-everything&usecase=GPN#design-development##design-tools-simulation

    此致。

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    感谢您的回答。

    如果我有其他问题、我将检查并更新它。

    此致、

    Kevin。