This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP010505B:后续问题:电介质隔离

Guru**** 2835775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925806/dcp010505b-follow-up-question-dielectric-isolation

器件型号:DCP010505B

我注意到、在其他 DCP01系列数据表中、特别是 Burr-Brown 的 DCP0124数据表(随附)列出了1KV 隔离基于"寿命测试数据"。  由于 TI 不再执行寿命测试、1KV 连续隔离是否不再有效?  德州仪器的组件设计是否与原始 Burr-Brown?e2e.ti.com/.../DCP0124.pdf 不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    有关隔离电压的信息、请参阅第8.3.1.4节。 "TI 的 DCP01B 系列直流/直流转换器在1.0kVAC 下经过100%生产测试,持续一秒"。 这对闪存测试有效、可识别隔离的完整性。 可在隔离栅上保持的额定连续工作电压分别为60VDC 最大值和42.5VAC 最大值。

    数据表很可能会更新以避免混淆。  

    此致、

    Jimmy