This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:为什么 TPS54620发出噪声?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925666/tps54620-why-tps54620-make-noise

器件型号:TPS54620

大家好、

我的设计如下所示:

输入= D5V_IN = 5V

输出= 4.8V

上电后,我可以听到周围芯片发出的噪音,噪音 是刺耳的,一直持续到断电。

我降低输出电压,当输出低于4.7V 时,噪音更弱,当低于4.6V 时,我听不到噪音。

我想问噪声是如何产生的、以及如何减少该死的噪声。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于输入电压电平几乎与输出电压相同、因此转换器在压降下运行  

    请参阅 https:/e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/384978/1363006?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps54620%2520drop#1363006"title="Link">  https:/e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/384978/1363006?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps54620%2520drop#1363006"title="Link">

    另请参阅 TPS54620数据表的第7.4.3节。