This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22934:了解此部件

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22934, TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925763/tps22934-understanding-this-part

器件型号:TPS22934
主题中讨论的其他器件: TPS22810

大家好、我一直在寻找一个负载侧开关、穿过 TPS22934、这似乎是我想要的。  

我有一个额定电压为3V 的电容器、我想在电容器接近2.6V 时将其放电至负载。 使用此负载开关是否可以实现这一目标?  

我对数据表不太了解。 它具有2.35的迟滞输入。 这是否意味着当使能引脚获得2.35V 电压时、开关将关闭并让电压流过负载?

是否存在欠压情况、它在该情况下检测到大约0.9V 的低电压以打开开关以断开与负载的连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢尔曼、

    我相信 TPS22934将适合您的应用。

    该器件的迟滞是指该器件在 ON 引脚上的不同导通和关断阈值。 导通电压范围为2.1V 至2.7V、而关断电压范围为1.3V 至1.7V、这会导致0.7V 至1.1V 的迟滞。 有关更多信息、请参阅数据表第6.5节中的电气特性表。

    UVLO 与 ON 引脚上的导通和关断阈值无关。 当 VIN 引脚(您的电容器)上的电压降至1.3V 至0.7V 以下时、无论 ON 引脚上的电压如何、UVLO 保护都将启动和关闭器件。  

    如果您有其他问题、请告诉我。 感谢您在设计中选择 TI 电源开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!

    为了澄清这一点、当输入电压介于2.1 - 2.7之间时、开关将会闭合?

    那么、当输入电压介于1.3 - 1.7之间时、开关将打开? 是否有办法让开关在大约0.9V 或1V 的较低电压下断开?

    稍后、当电压低于1.3 - 0.7或介于该范围之间时、开关将完全关断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢尔曼、

    输入电压和 ON 引脚电压之间存在差异、我认为这会导致您的困惑。 ON 引脚和 VIN 引脚具有不同的阈值。

    UVLO 是 VIN 引脚所考虑的唯一阈值。 如果 VIN 引脚上存在任何低于 UVLO 规格的电压、则会关闭器件。 这与 ON 引脚上存在的电压无关。

    ON 引脚阈值是控制阈值。 您可以将 ON 引脚视为控制引脚。 此引脚上的阈值指的是控制信号必须打开和关闭此器件的电压电平。 迟滞是指、由于某些电源定序应用需要打开所需的电压与关闭所需的电压有很大不同。

    例如:  

    Vin = 3V

    VON = 3V

    Result -> device is on (结果->设备已打开)  

    VIN=3V

    VON=0.5V

    Result ->器件由于控制电压而关闭  

    VIN=0.5V

    VON=3V

    Result->device off due to UVLO (由于 UVLO 而导致设备关闭)

    VIN=0.5V

    VON=0.5V

    Result->设备已关闭  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇! 我认为这是有道理的。 导通电压和 UVLO 基本上决定了开关是闭合还是器件导通。

    根据您在第一次响应中所说的,导通电压最小值是1.3V 正确吗?

    UVLO 阈值是最小电压为0.7V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢尔曼、

    是的、该器件的 UVLO 将在0.7V 至1.3V 之间的任何位置关闭器件。 这是由于器件正常变化所致。

    基本上、任何低于0.7V 的电压都将触发 UVLO、任何超过1.3V 的电压都不会触发 UVLO。 介于1.3V 至0.7V 之间的电压取决于是否触发 UVLO。

    同样、ON 引脚的关断阈值也存在器件变化。 ON 引脚上任何低于1.3V 的电压都将关闭器件、但如果 ON 引脚上的电压介于1.3V 至1.7V 之间、则行为取决于器件。

    我希望我已经回答了你的问题。 如果您对我们的负载开关产品还有其他疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是器件相关的?

    您是否有任何关于如何降低导通电压阈值以使电压低于0.9V 以关闭器件的建议? 或者、您是否有其他器件可以使器件在0.9V 电压下关断? 继续保持这一水平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢尔曼、

    根据器件相关的信息、我是指一个器件之间可能存在的自然变化。 这就是规格是范围而不是固定值的原因。

    您无法更改内置 UVLO 阈值。 目前、我认为我们没有一个 UVLO 仅在0.9V 或更低电压下触发的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UVLO 电压我不是很担心、它是导通电压引脚。 我希望使能引脚有一个0.9V 的触发器关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢尔曼、

    请在 此处查看我们的产品系列:https://www.ti.com/power-management/power-switches/load-switches/products.html

    所有器件将在 VIH 和 VIL 之间具有某个范围或未定义状态。

    TPS22810是否适合您的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 EN (ON)引脚的电压、突出显示的值是否与我应该查看的数字相符?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢尔曼、

    是的、这些是 EN 引脚的基准。