This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549B22:TPS549B22RVFR 设置为1.2V、但在输出端测量1.33V

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925408/tps549b22-tps549b22rvfr-is-set-to-1-2v-but-measures-1-33v-at-the-output

器件型号:TPS549B22

使用 TPS549B22RVFR 在15A 电流下生成1.2V 电压、但输出测量1.33V。 可能出什么问题了? 原理图 pdf 为 attached.e2e.ti.com/.../x2_5F00_SCH_5F00_1V2_5F00_TPS549B22RVFR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据原理图、电压基准为1V

    将  R3766更改为   37.4k、以将基准设置为0.9V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、让我检查并报告一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Vref 建议解决了我们的输出电压问题。