This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:不使用 Iadj 引脚时的开关电流阈值

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925438/lm3409-switching-current-threshold-without-using-the-iadj-pin

器件型号:LM3409

您好!

我希望有2个可通过某些用户选择输入设置的输出电流。 我想在两者之间切换而不调整 Iadj 引脚。 我使用 Iadj 引脚进行模拟调光、并希望尽可能保持尽可能多的动态范围。

是否可以在 CSP 引脚和检测电阻器之间插入一个小型串联电阻器(可通过开关短路)? 请参见下面的。  

这应该允许我在600mA 和750mA 之间切换。

如果绝对必要、我可以使用 Iadj 引脚来实现这一点、但我希望尽可能避免这种情况。

谢谢、

Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    您可以执行类似这样的操作。  不过、可能很难将布线保持在较短的位置、并将布局保持在较小的位置。  我可能最好使用0.375欧姆电阻器并联开关1.5欧姆电阻器。  不过、布局至关重要。  0.375的布线较短、而将1.5 Ω 电阻拉至 Vin 的布线不会那么重要、尽管您仍然希望它尽可能短且环路尽可能小。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    我认为并行解决方案是一个更好的选择、因为它还允许我降低内联开关的电流要求。

    感谢您的帮助!